This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:LM5117EVAL 电路板的 Vout 会在 Iout 增大时线性降低

Guru**** 2815355 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117EVAL, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308159/lm5117-lm5117eval-board-vout-decreases-linearly-when-iout-increases

器件型号:LM5117

您好!

 最近购买了 LM5117EVAL 板。 您可以在该数据表(镀铬扩展号:/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/www.ti.com/.../snva466b.pdf)中看到第10页的原理图

下面是从1A 到9A 的 Iout 与 Vout 间的关系图、步长为1A。 我想问为什么 Iout 增大时 Vout 会线性下降? V_max - V_min = 0.1886V。 此外、有一种方法可以避免这种压降?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压小降是由我的电缆引起的。 我们应该在 LM5117评估板输出端子上测量 Vout。 请关闭此主题。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如果您有任何问题、请随时与我们联系。
    - EL