请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF5050 大家好、
我的客户使用了 REF195GSZ。 是否可以使用 REF5050替换它?
或者您有更好的建议吗? 引脚对引脚更好? 如果需要。 请提供一个比较表。 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户使用了 REF195GSZ。 是否可以使用 REF5050替换它?
或者您有更好的建议吗? 引脚对引脚更好? 如果需要。 请提供一个比较表。 谢谢
您好!
如果 REF195GSZ 的睡眠引脚未连接、REF50AIDR 可能是我们最合适的引脚对引脚替代产品。 它具有更好的温度漂移、长期漂移和噪声性能。
然而、REF195GSZ 是一种低功耗器件、而 REF5050具有高得多的静态电流、因此 REF35500具有2.6 µA 的最大静态电流、但引脚对引脚不相同、因此可以进行更好的比较。 下面是一个比较表:

谢谢。
杰克逊