This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:电池放电保护功能

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308342/bq25622e-battery-discharge-protection-function

器件型号:BQ25622E

您好!

我的客户正在考虑使用 BQ25622E。

当电池电压在2.4V 至3.0V 的直流电压范围内时、它们需要切断负载以防止电池过度放电。

已确定 BQ25622E 的 BAT_UVLO 为2.2V。 是否可以实现一项功能来阻止2.4V 至3.0V 电池电压范围内的负载?

如果可能、请告诉我们如何操作。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    BAT_UVLO 直接感测 BAT 引脚电压。 添加外部电池保护电路应该会有所帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    感谢您的答复。

    客户询问的是如何在电池电源介于2.4V 和3.0V 的直流电压之间时停止充电、然后在打开 VBUS 电源时恢复正常工作。

    例如、在使用 I2C 监控电池功率时、是否可以将 BATFET 控制在2.6V 左右以切断电池电量、然后在电压到达主电压 VBUS 时对系统进行标准化?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    1.如果只需要停止充电,主机可以在需要时将 REG16[5]重置为0来禁用充电。

    2.如果充电和放电同时被禁止,主机可以在需要时关闭 BATFET。 请参阅表9-4中的运输模式。

    谢谢。