This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL9202:为器件供电的最低电压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2803C, TPL9202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308944/tpl9202-minimum-voltage-for-supplying-the-part

器件型号:TPL9202
主题中讨论的其他器件:ULN2803C

我注意到数据表建议使用7-18V 电源。 遗憾的是、我只有一个6V5标称电源。 不过、我的输出电流每次都小于总40mA、因此我想知道低电流的压差是多少? 在我的轻负载条件下、我本来以为我可以从6V5顺利驱动该器件、但在数据表中看不到任何与此相关的信息。  

我可以使用 ULN2803C、但更喜欢 TPL9202的 SPI 接口。 我的负载是8个5V 闭锁继电器线圈、线圈电阻为178 Ω+/- 10%。 一次只能驱动一个线圈、该线圈的持续时间约为20ms。  

谢谢

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    电源可驱动 FET 驱动器和数字逻辑、因此不能低于7V 建议的工作电压。 我会推荐 ULN2803C 或 TPL7407LA、或查看 这里是否有 适合您的需求的产品。

    谢谢。

    帕特里克