This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:充电芯片 BQ24133充电异常:

Guru**** 2505925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306115/bq24133-charging-chip-bq24133-charging-abnormality

器件型号:BQ24133

尊敬的专家

在电池充电过程中会出现充电压降现象。 请转发给 FAE 并帮助解决该问题。

下图显示了充电过程中充电电压的变化曲线。 所用锂电池为3200mA、3.7V、最高充电截止电压为4.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:  

    感谢您与我们联系!

    您能否提供元件值或 BOM 列表?  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:  

    感谢您提供。 如果您有可以发布的 pdf 版本、那是最好的选择。  

    我会在下周中旬之前回顾并回复您。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya

    任何答复都将是非常齿轮,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:  

    感谢您的耐心。  

    请参阅以下主题、了解导致设计中出现压降的原因: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220405/faq-bq24105-why-does-the-battery-charger-s-output-voltage-and-current-show-several-pulses-before-charge-termination

    如果您有疑问/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya

    我是 Makoto 的一名硬件工程师。 关于 TI 充电芯片 BQ24133的异常充电问题、我想问几个问题:

    ① Bq24133没有 FB 引脚、Rtop 和 Rbottom、50mV x (1+RtoP/Rbottom)、并且在规格中未找到;

    ②即使在处理措施中没有针对 BQ24133的测量方法、也可以通过增加 RSR 来降低 ISET 吗?

    ③目前、公司通过100K 将 CELL 引脚拉至 GND。 这是否会影响 RtoP/Rbottom 值? 是否建议将电芯直接连接到 GND?

    ④当 ITERM x RTOTAL 大于 VRCH 且充电器重复进入和终止充电时、充电电流波形是多少? 感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:  

    我建议将 CELL 引脚直接连接到 GND、因为100k Ω 电阻器可能会产生影响。
    请告知我行为是否有所改善。

    此致、  

    A·克德尔