This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952在 UT/OT 时、仅在充电/放电时触发

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309668/bq76952-bq76952-when-ut-ot-it-will-only-be-triggered-when-charging-discharging

器件型号:BQ76952

您好  

我有疑问需要您的帮助。

如何设置参数以进入  UTC/UTD/OTC/OTD 保护、仅在充电/放电时触发。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:  

    您可以在 Settings:Protection:Enabled Protections B 寄存器中启用 UTC、UTD、OTD 和 OTC。 您可以从第5.2.9节-第5.2.13节中阅读《技术参考手册》中的所有"保护"配置设置。  https://www.ti.com/lit/ug/sluuby2b/sluuby2b.pdf 

    这些 OT/UT 保护针对充电和放电是分离的、可以在 BQ769x2上相应地单独配置。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗