This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:TPS2492 EMI 滤波

Guru**** 2815075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308906/tps2492-tps2492-emi-filtering

器件型号:TPS2492

早上好!

我们正在研究开发的电路板 EMI 敏感性、并且我们正在处理一个与 TPS2492电流检测相关的问题。

特别是 IMON (引脚6)在通过电流探头注入电磁干扰后、读数非常嘈杂。

干扰(300mA 在1MHz 导联-3MHz 范围内)沿 Vin 引线注入、如下图所示:

我们想知道您是否可以建议在 VCC 和 SENSE 引脚之间应用典型 EMI 滤波配置。

谢谢

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请尝试在电流感应电阻上使用该 RC 滤波器。