This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我如何高效地获得15伏电压?

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309855/how-can-i-get-15-volts-efficiently

主题中讨论的其他器件:TL494

大家好、
我想通过整流交流电压来设计一个直流-直流转换器。 我将使用 TL494集成作为 PWM 控制集成。

但我无法理解 如何获取馈入积分的电压
我有几个想法,但我不知道哪一个将是高效和便宜。 如果您有其他想法、我将不胜感激。
1.使用分压电阻从310伏直流母线电压获得15伏电压。
2.使用50Hz 变压器获得24V 交流电并对电压进行整流。
3.使用 Viper12as 这样的集成工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enes、

    -大部分 PWM 控制器由来自转换器的电感器/变压器的辅助绕组供电(见下面的例子)。  

    -根据直流-直流转换器的拓扑和转换器的功率需求(主开关 FET ),您决定哪种 PWM 控制器最适合您的需求。  

    -TL494是一款 PWM 控制器、可生成两个备用 PWM 信号。 其驱动能力为200mA 峰值电流。 它通常用于推挽配置。 如需更多信息、请查看数据表的"详细说明"和"应用"部分。

    -在此链接中,您可以找到最适合您需求的 PWM 控制器。  PWM 控制器

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Hernandez、

    很显然、我自己将变压器绕线、我在这方面没有太多经验。 我不知道我是否可以创建辅助绕组、但我会进行研究。
    您有任何其他工业方面的建议吗? 我见过高压降压转换器集成等产品。

    顺便说一下、我想制作一个半桥直流/直流转换器、因此我选择了一个具有双路输出的集成式转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enes、

    -我建议在此处使用专门用于半桥的 PWM 控制器 半桥 PWM 控制器

    -选择 PWM 控制器后,我建议您阅读产品文件夹网页中的数据表典型应用和评估板用户指南。 我还建议使用设计计算器来进行原理图和 BOM 组件设计。

    -设计好原理图(包括功率电感器)后,您可以选择电感器制造商( Coil craft、Wruth Electronics、Murata 等)。

    -最后、您始终可以在选择最佳 PWM 控制器后提交另一个 e2e 来获得对您设计的支持。

    谢谢!