请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62824A 您好!
我正在使用 TPS64824A 为 POL 应用设计一个降压稳压器、它具有以下参数:
-输入电压: 3V -> 5V
-输出: 1V, 1.2A 最大
- 我想使用强制 PWM 模式配置来获得低电压纹波。
对于所有应用、电感器选择一章只给出了470nH 的典型值、而没有考虑 PWM 模式和设计参数。 根据数据表、在强制 PWM 模式下、频率准固定为2.2MHz。 使用具有所有这些参数的通用降压公式、 我得到一个接近1µH 的标称电感器值。
您是否建议遵循数据表中的值,或者根据用例参数调整典型设计?
谢谢;
胡戈