请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG2100R044 您好!
如果使用隔离式电源并将其连接在 HS 和 HB 之间、能否实现100%占空比?
[当然我也将 VCC 连接到其他电源]
如果是:
- 隔离式 电源电压应为5V?
- 是否需要在隔离式电源和引脚 HB 之间添加二极管、以避免电流从内部自举机制流向电源?
谢谢。
阿里尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果使用隔离式电源并将其连接在 HS 和 HB 之间、能否实现100%占空比?
[当然我也将 VCC 连接到其他电源]
如果是:
谢谢。
阿里尔