This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:如何获取 EDV Age Factor 值

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34210-Q1, BQ34110, BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298056/bq34110-how-to-get-the-edv-age-factor-value

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-R2、BQ34210-Q1

您好!

我正在考虑使用 BQ34110的电池管理系统。

我想知道如何获得参考手册中列出的[EDV Age Factor Value]的值。

它提到联系应用程序支持、但我确切地从何处联系他们?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shun:

    我们目前不支持老化因子、老化因子会根据周期数增加额外的 IR 压降、以尝试补偿增加内部电阻的电池寿命。 如果您正在寻求更高的精度和更好的 SOH 估算、则应使用 BQ34z100-R2。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    怀亚特·凯勒

    我们目前想要评估 BQ34110的 SOH。
    我们还在考虑将 BQ34210-Q1用于另一个 IC、但我们想知道如何获取年龄因子值、因为它对 EDV 年龄因子的描述与 BQ34110相同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shun:

    我们的回复将因节假日而延迟、我们将尽量迅速做出回复。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shun:

    我们目前不支持年龄因子的表征。 让我来咨询我们的算法团队、了解一下如何估算该值。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shun:

    根据算法团队的输入、可以通过取一个新的电池单元和一个已老化的电池单元、然后比较靠近 CEDV EDV2或 EDV1点的直流电阻比来对其进行估算。 您将需要一个老化的电池来进行此估算。

    此致、

    怀亚特·凯勒