This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C53-Q1:短路电流55mA

Guru**** 2535730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309130/ucc28c53-q1-short-circuit-current-55ma

器件型号:UCC28C53-Q1

尊敬的团队:

您可以确认 UCC28C5xx 具有短路保护吗? 我可以看到在 VREF 描述中有短路 Pera。 请分享更多关于这方面的内容。 此外 、如果您  建议我们如何在反激式电路中实现短路保护、也会更糟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    55mA 短路电流限值针对 Vref 引脚。 而非输出。 电流限制使用 RCS 电阻器在初级侧设置、如下所示:

    我希望这可以回答您的问题。