This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:无输出、无充电

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309264/bq25672-no-output-no-charging

器件型号:BQ25672

我有一个情况是非常相似的问题 Tomaazs。

我有一款采用 BQ25672的定制板。 没有输出、它也不会充电。

在 REGN 引脚上测量5V 的脉冲。 第一个是600ms、然后停顿400ms、另一个脉冲为75ms。 75ms 脉冲重复5次。

我显然缺少一些东西在某处,也许有人可以帮助我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一款采用 BQ25672的定制板。 没有输出、它也不会充电。

    在 REGN 引脚上测量5V 的脉冲。 第一个是600ms、然后停顿400ms、另一个脉冲为75ms。 75ms 脉冲重复5次。

    我显然缺少一些东西在某处,也许有人可以帮助我?

    我还需要询问是否需要连接 USD 连接? 在此阶段、我的输入是悬空的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    我发现了问题。 我将 BTST1 (引脚4)直接连接到电感器而非通过47nF 电容器。

    现在、我有一个输出、并测试电池充电情况。