This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:DRV2603的问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307554/bq34110-questions-of-drv2603

器件型号:BQ34110

尊敬的团队:

您能帮助查看以下原理图吗? 非常感谢。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请解释 CON4。 BAT+是电芯的正极端子吗、BAT-是负极端子吗?

    如果是、则感测电阻连接看起来是相反的。 流入电池(BAT-)的电流必须从 SRN 到 SRP 之间的检测电阻流过、但在原理图中、它看起来像是从接地符号流过从 SRP 到 SRN 的检测电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈特尔、您好!

    我们已修改了原理图、您能 帮助查看一下下面的原理图吗? 非常感谢。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新密码不正确。 第一个问题几乎是正确的、只需要交换 SRN 和 SRP。 新电池根本无法正常工作、因为您基本上通过使用0.01欧姆的感应电阻器将 BAT+连接到 BAT-来使电池短路。