This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92602EVM:操作问题

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306959/tps92602evm-operation-questions

器件型号:TPS92602EVM

大家好、

我的客户使用 EVM 进行验证。

它们设置 Rsns=300m Ω+模拟调光功能、以使 ISNS 受限300mA。

当它们输入 PWMIN=10%时、EVM 显示检测到开路 LED、但 LED 仍亮起。 这样操作是否正确?

如果正确、这是误差描述、对吧? V(ISP-ISN)=300m Ω* 300mA 10%=9mV(LED 开路检测)

数据表显示 Vdaig 根据电压 V (ISP-ISn)输出电压。
那么、VDAIG 的输出电压也会以类似 PWM 的波形输出?

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误了相关人员的时间、应该能很快回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhei、  

    是的、VDAIG 的输出电压应处于类似 PWM 的波形、并且您可能会在调光 FET 关闭时检测到开路。

    您还可以捕获 DIAG 引脚波形以查看发生了什么情况。  

    此致、  

    XG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoguang、

    感谢您的回答。 怎么样。

    >它们设置 Rsns=300m Ω+模拟调光功能、从而使 ISNS 受限300mA。

    >当他们输入 PWMIN=10%时、EVM 显示检测到开路 LED、但 LED 仍亮起。 这样操作是否正确?

    此致、

    三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhei、  

    您有何疑虑? 这意味着 EVM 显示开路 LED 已检测到但 LED 仍然亮起? 您能否将 DIAG 引脚的测试波形与输入 PWMIN 共享?  

    同样、VDAIG 的输出电压应处于类似 PWM 的波形、并且您可能会在调光 FET 关闭时检测到开路。