This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22924C:NMOS 正向电压

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306610/tps22924c-nmos-forward-voltage

器件型号:TPS22924C
主题中讨论的其他器件:TPS22924

专家、您好!

我的客户面临 TPS22924故障、使用其 Cin 和 CL 进行了检查。CL 大于其原始原理图中的 Cin。 他们面临1.8V 电源轨上会出现1.12V 输出电压的问题。 请问您能否解释一下这个问题? 客户想要知道 NMOS 体二极管的正向电压。 非常感谢!

此致、

安连  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    当客户看到1.8V 电压轨上的1.12V 电压时、是1.8V 电压轨供电还是悬空?

    我将检查 NMOS 正向电压、并在我何时给出答案后让您知道。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    1.8V 被加电、输入侧没有故障。 谢谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    感谢您提供的这些信息、我会询问团队有关体二极管正向电压的情况、并告诉您该值。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户的此案例故障率很高、因此请提供帮助。 或者、如果有任何与正向电压无关的输入、请告诉我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    当然、我仍然处于正向电压通信领域。

    同时、您能否提供客户电路中的 Cin/CL 值? 此外、在制造/现场部署中、该器件在什么时候会出现故障? 就像这样的 WCSP IC 而言、我们始终对制造质量保持谨慎态度、因为我们看到了大量因非精心制造而导致的最终测试/Day 0故障。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    他们确实使用了不正确的 Cin/CL 值、但当他们对 Cin/CL 使用正确的比率时、可以观察到这一问题。 对于制造问题、它们现在正在接受检查。 谢谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    体二极管正向电压在25°C 时约为0.7V、在125°C 时约为0.3V、因此如果 VOUT 超过 VIN 的时间超过 VIN 的时间超过~1us 以上、器件可能会因 FET 上的大电流而损坏。 如果对制造工艺有任何意见、敬请告知。

    谢谢。

    帕特里克