This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM74801QDRRRQ1中的双向电流流问题

Guru**** 2814515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306350/lm7480-q1-bidirectional-current-flow-issue-in-lm74801qdrrrq1

器件型号:LM7480-Q1

TI 团队、您好!

对于电池充电和放电、我都使用 LM74801QDRRRQ1。对负载的放电没有问题、但充电时无法使用双向电流、因为它只允许1A 电流。

请分享一些解决问题的想法。

BRS
穆尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murthy

    感谢您与我们联系!

    根据我的理解、您是否无法阻断反向电流、因为它仅为1A 且未达到 V (AC_REV)? 哪个 DGATE 未关闭。?

    请帮助我更好地理解该问题。

    谢谢。此

    致、 S·迪尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shiven:

    我无法实现所需的通过 MOSFET 的双向电流。
    我需要双向不间断的电流流动;您可以帮助我确定一条出路吗?
    请参阅 reviewe2e.ti.com/.../Switch-Application.pdf 的原理图。

    BRS
    阿南德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murthy

    我来复习一下原理图并稍后回复您

    谢谢。此

    致、 S·迪尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好

    我正在等待您的深入回答。

    BRS。
    穆尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murthy

    很抱歉由于年末假期导致响应延迟。 让我来回顾一下并在一天内与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murthy:

    为了实现双向电流、您必须禁用反向电流阻断。

    要在 LM74801中禁用 RCB、您必须使"C"引脚悬空。