This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:Tmon Tmoff 详细信息询问

Guru**** 2505855 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282, UCC27211, UCC27201A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309422/ucc27211-tmon-tmoff-detailed-information-asking

器件型号:UCC27211
主题中讨论的其他器件:UCC27282、、 UCC27201A

尊敬的专家:

我的客户正在评估 UCC27211和 UCC27282、他们需要以下信息:

1、温度系数与温度的关系

2、Tmon 和 Tmoff 的分布图,在特定的测试温度下更好。  

非常感谢!

Br、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Victoria、

    感谢您提出有关 UCC27211和 UCC27282的问题。

    1. Tmon 和 Tmoff 与温度间的关系图请 参见 UCC27211数据表中的第7.10节"典型特性"。 UCC27282数据表未提供该图表。

    2.您能解释一下您希望看到的分布是什么吗?

    您的系统应用和需求是什么? UCC27201A 的延迟匹配规格也为1ns。 延迟匹配与温度间的关系图位于本数据表的第6.6节"典型特性"中。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此图表未提供 UCC27282数据表。

    我们是否有此图的内部测试数据? 客户关心该规格。

    您能解释一下您要查看的发行版本吗?

    它如下所示。 我们向这位客户宣传 UCC27282和27211大约一年、最近他们为我们打开了测试窗口。 同时、客户还在评估微型逆变器中的 SCT、MPS 半桥栅极驱动器。 客户希望了解均匀性。 您可否告知您是否有相关数据?

    Br、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Victoria、

    我已就您要查找的这些数据联系我们的测试团队。

    在我收集这些信息时、您是否愿意分享更多有关其系统的信息、例如原理图或方框图以及功率等级、电压等级和开关频率等工作条件?

    如果您现在还有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Victoria、

    我能够找到该数据。 请将此数据转换为电子邮件、以便我能够与您共享该数据、如果需要、我们可以在其中进一步讨论。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    当然可以。 感谢您的支持! 我将启动一个电子邮件主题帖。