This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118-Q1:LM25118-Q1降压/升压转换器的温升计算

Guru**** 2387270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308876/lm25118-q1-thermal-rise-calculation-for-lm25118-q1-buck-boost-converter

器件型号:LM25118-Q1

e2e.ti.com/.../WBDesign_5F00_LM25118-DC-DC-Controller.pdf

您好!

我计划在设计中使用 LM25118-Q1。 根据 webench 报告、当130mA 负载电流条件下、结温上升约为20摄氏度。

您能否分享具有功耗和结温计算相关公式的 Excel 工作表?  

我怀疑 webench 仿真是否显示出更高的功耗和更高的结温上升。

此致

韦努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venu、

    我没有用于 计算结温的 Excel 工作表。

    控制器的损耗取决于偏置电流和栅极驱动器损耗。 损耗几乎与负载无关。

    此致、

    冯志