团队、
在我们的其中一个电源板上观察到奇怪的环流二极管发热问题。 TPS5430MDDAREP 作为降压转换器、在我的一个设计中将12V 降至3.3V。 根据数据表的建议、使用的环流二极管为 B340A-13-F。 当器件被打开时、二极管看起来变得很热。 TPS 的总负载约为900mA。 使用热像仪观察温度。 在未连接任何负载的情况下、二极管不会发热。 连接另一块板后、二极管开始发热。 即使我们将第二个电路板与仅2个 STM32 IC 相连(约 350mA)、二极管也会开始发热。
此外、同一电路板上还使用了另一个 TPS5430、用于从12V 产生5V 电压。 这看起来非常好。
D25发热是唯一的问题。 休息正常。
![](https://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1704367329216v2.png)
![](https://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Top_5F00_Layer_5F00_withComponents_5F00_D25heating-_2800_1_2900_.png)
![](https://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Bottom_5F00_Layer_5F00_withComponents_5F00_D25heating-_2800_1_2900_.png)