This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1、低温运行查询

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQ28Z610-R1, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296350/bq28z610-r1-bq28z610-r1-low-temperature-operation-inquiry

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEM、GPCRB

您好、TI 专家。

当前使用的 BQ28Z610-R1、低温运行测试中存在问题。 请查看随附的视频。

e2e.ti.com/.../Low-temperature-operation-test.mp4

给电池充满电后、将其留在低温室中-20度的温度下持续6小时、然后在室温下工作、电池电压为290mV、而 SOC 为100%。

电池电压的 SOC 算法似乎无法正常运行。

观察其他供应商的电量监测计可以发现、它们应用针对低温运行的补偿算法或设置特定寄存器以启用针对低温性能的补偿。

BQ28Z610-R1是否还具有与低温运行补偿相关的寄存器、算法或学习方法?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有 Impedance Track 电量监测计必须使用 GPCRB 工具、在将您的电池与我们列出的 ChemID 之一正确匹配后进行低温补偿。  

    请使用该工具针对低温调整内部电阻以及其他温度参数。 上面的共享链接中列出了说明。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose Couso

    我们在应用低温数据后进行了测试、但在-20度室温下、RSOC 在睡眠模式下跳了100%至0%。

    我们更新了 Ra 表和建议的化学成分 ID。 我们必须检查什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来 Ra 表已更新、但 Rb 表未更新。  

    您是否遵循了 GPC 报告中的所有说明? 您是否使用 BQStudio 对给定的 ChemDat 文件进行编程?  

    请使用 BQStudio 分享以下内容:

    1-导出 srec 文件
    2-请分享 GPC 报告



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/3175.2610_5F00_1_5F00_01_2D00_bq28z610R1.zip

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/GPC_2D00_report.zip

    这是我们的 GPC 报告和 srec 文件。

    在 bqstudio 数据存储器中、我们只能查看 Ra Table。 未找到 RB 表。 我们可以在 bqstudio 中的何处应用 Rb 表?

    查看我们的文件后、请回复

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经创建了一个新的 srec、其中包含 GPC 报告数据。 请使用 BQStudio 运行测试并记录日志。  

    如果问题仍然存在、请从 BQStudio 共享日志文件。

    e2e.ti.com/.../new_5F00_srec.srec

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们使用您提供给我们的 srec 文件对电池进行了测试、但症状没有改善。 是否还有其他要回顾的要点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请共享一个日志文件。

    您是否找到了良好的匹配 ID? 如果是、请分享 GPCCHEM 报告。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    e2e.ti.com/.../5824.GPCPackaged.zipe2e.ti.com/.../5824.GPC_5F00_report.txt

    这些是我们的 GPCCHEM 报告和原始数据。 当我获得 chemID 时、是否需要低温数据?

    此外、当在低温下放电时、是否有办法防止 RSOC 跳变到0%?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、找到良好匹配后需要进行低温优化。

    您能否共享日志文件? 我可以帮助调试并使用 BQStudio 日志文件提供可能的解决方案。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lowtemp_5F00_new_5F00_srec_5F00_0C2_5F00_Loadtest_5F00_20231222.log

    你好

    我们附加了日志文件。 请检查一下。

    该电量监测计按您提供的 srec 编程。

    我们加载了-20度的0.2C (980mA)。 终止电压为2800mV (电量监测计的 CUV)

    但仍然 RSOC 没有从100%改变。

    我们将再次进行测试并附加-10度的日志文件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的回复将因美国节假日而延迟、很抱歉耽误您的时间。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们找到了对 soc 的影响。 在低温下、电量监测计无法剩余 容量和满容量值。

    您是否知道导致低温环境中出现此现象的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么时候可以得到回复? 请检查时间表。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    何塞还在度假。

    通常、当 FCC 报告0mA 处于低温时、这表示温度补偿未完成(GPCRB)、并且电量计估计电阻过高、当在 FCC 仿真期间应用负载选择时、电压会立即达到终止电压。

    此致、

    怀亚特·凯勒