This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:可以从 GPO 线驱动化学保险丝?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308961/bq27z746-possible-to-drive-chemical-fuse-from-gpo-line

器件型号:BQ27Z746

大家好!

对于我们的预期应用(医疗器件)、我们希望能够使用 GPO 线将 bq27z746器件配置为在发生永久失效事件时熔断化学保险丝。

我们的设计目前具有由次级过热和过压保护器件触发的保险丝、但如果电量监测计本身也具有此功能、则会很好。

利用 bq27z746可以实现这一点吗? 我主要担心 GPO 线可能被其他一些内部事件置为有效、从而导致化学保险丝过早熔断。

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    可以配置 GPO 引脚、使其在主机中断或基于过压/欠压中断、过热/欠温中断或 RSOC 中断被驱动。  有关 启用 GPO 的中断的更多信息、请参阅 BQ27Z746技术参考手册中的第9.1至9.4节。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    感谢您的快速响应。 我的确读过 TRM 的那一章、从逻辑上讲、它肯定会起作用。  您是否知道在 POR 期间 GPO 线是否被切换/置位?

    在提供足够的驱动来熔断保险丝方面、在数据表的第12和13页、我可以找到最大/最小电压、电容和泄漏电流的规格、但不能找到引脚可拉出/灌入的最大电流的图。 我假设我需要某种晶体管、可能是 BJT、因为 V_OH (min)很低、但如果可能、了解引脚的规格会有所帮助-您是否掌握这些数据?

    谢谢。

    加勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    根据数据表和技术参考手册中的内容、GPO 不应在 POR 期间切换。  

    至于你的第二个问题,我会在第二天内回复你。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    与我的团队讨论后、我们没有该引脚可拉/灌入的最大电流的数据。  

    此致、  

    Jonny.