我们使用的是 TPS25750DRJKR、其版本是从 REG[0xF]读取的 F509.05.00。
此版本是否支持 BC1.2功能?
因为我发现 F509.04.02不支持该功能的注释,所以我们使用的是较新的版本。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Walker、
我们使用的是 TPS25750DRJKR、其版本是从 REG[0xF]读取的 F509.05.00。
此版本是否支持 BC1.2功能?
[/报价]我将检查该固件版本是否支持 BC1.2。
您正在使用哪个版本的在线 GUI?
此致、
Christian。
您使用的在线 GUI 版本是什么?
这个:
https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/TPS25750_Application_Customization_Tool ver2/7.0.4/
2023年3月23日
JSON 文件已附加、请检查。
e2e.ti.com/.../tps25750_5F00_7.0.4.6.json.zip
我只是想使用 REG[0x3f]来获取 BC1.2结果、但它始终为0。 我还发现默认情况下 REG[0x29]位(31:30)= 0
这是基于版本 F509.05.61的寄存器转储
[60951.335591] tps25750_pdic_dump (582):tps_REG[0xF]= 0xf5090561
[60951.342316] tps25750_PDIC_DUMP (586):TPS_REG[0xd]= 0x19f8
[60951.348753] tps25750_pdic_dump (590):TPS_REG[0x1a]= 0x60000d
[60951.355430] tps25750_pdic_dump (594):TPS_REG[0x26]= 0x3000
[60951.361995] tps25750_pdic_dump (598):tps_REG[0x29]= 0xc95032
[60951.36771] tps25750_pdic_dump (602):tps_REG[0x2D]= 0xa2f00018
[60951.375486] tps25750_pdic_dump (606):tps_REG[0x3f]= 0x20f
[60951.381935] tps25750_pdic_dump (610):tps_REG[0x40]= 0x1c
[60951.388308] tps25750_pdic_dump (614):tps_REG[0x69]= 0x61000501
[60951.394970] tps25750_pdic_dump (618):TPS_REG[0x70]= 0x0
因此我尝试设置 REG[0x29]位(31:30)= 01b、但无论什么充电器是(SDP/CDP/DCP)、都找到 REG[0x3f]位(7:4)= 11b。
这里是基于 DCP 充电器的寄存器值。
TPS_REG[0xF]= 0xf5090561
TPS_REG[0xd]= 0x19f8
TPS_REG[0x1a]= 0x10001d
TPS_REG[0x26]= 0x3000
TPS_REG[0x29]= 0x40c95032
TPS_REG[0x2D]= 0xa2f00018
TPS_REG[0x3f]= 0x233
TPS_REG[0x40]= 0x50014
TPS_REG[0x69]= 0x61030002
TPS_REG[0x70]= 0x0