This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75468:Vce 与 amp;集电极电流的关系

Guru**** 2590150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75468

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309758/sn75468-vce-collector-current-relationship

器件型号:SN75468

团队成员:

 查看 SN75468的数据表。 我们发现在同样的 II 和 Ic 中、VCE 显示1.2V 类型、但曲线显示≈0.85V。

 您能帮助说明一下我们可以使用哪个值吗?

 检查的 TKS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen、

    使用表中的值作为黄金源、而不是图中的值。 我会提请系统团队注意该图表。

    此致、
    时间