请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75468 团队成员:
查看 SN75468的数据表。 我们发现在同样的 II 和 Ic 中、VCE 显示1.2V 类型、但曲线显示≈0.85V。
您能帮助说明一下我们可以使用哪个值吗?
检查的 TKS。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.