This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50和 BQ24610无法工作

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610EVM, BQ40Z50, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309713/bq40z50-bq40z50-and-bq24610-can-not-work

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ24610、BQ24610EVM

嗨、大家好!

如何连接 BQ40Z50和 BQ24610来为电池3S 充电或放电?

交流/直流适配器输入 BQ24610为15V - 60W、设置单元引脚为3节电池。 当我使用 BQ24610插入交流/直流电源时、SYS 上的电压为15V、VBAT 上的电压为12.6V (电池3S)。

当我将 BQ40Z50 Pack 与 BQ24610 SYS 和 BQ40Z50EVM PACK-与  BQ24610EVM PGND 连接时、我可以看到电池无法打开而无法充电或放电。 当我 使用 BQ24610拔下交流/直流电源时、SYS 测试点的电压为~0V、没有像 BQ24610功能那样通过电池为系统供电。

我不明白电池为什么可以充电和放电。

 详细信息请见原理图附件。

 

非常感谢、

邦斗


e2e.ti.com/.../2337._5B00_03_5D00_-_2D00_-BATTERY-CHARGER-_2600_-MONITOR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bang Duong、您好!

    这是一个重复的线程。 我们将继续支持 现已问世

    此致、
    何塞·库索