This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:REG0C 复位问题

Guru**** 1831500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308223/bq25895-reg0c-reset-issue

器件型号:BQ25895

大家好、

 通过 USB 适配器(5V、1A)通过 BQ25895充电时、客户系统停止充电、因为 VBUS 会瞬时下降到3.8V 以下、客户想要知道如何在 VBUS 恢复到5V 后恢复充电、他们不想 通过重启来恢复充电、 我注意到 REG0C 是只读的、那么在这种情况下我们可以怎样恢复充电呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 VBUS 下降得太低、在 VBUS 恢复时、充电器可能必须经历加电过程。   有关详细信息、请参阅8.2.3通过输入源进行器件上电。

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着、只有在 VBUS 恢复到正常电平并持续延迟的情况下、充电才能恢复? 客户反映需要重新启动才能恢复充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当 VBUS 电压下降导致充电停止时、当 VBUS 恢复到可接受的电平并且上电过程完成时、将自行恢复充电。

    您能否帮助进一步阐明描述"客户反映需要重新启动才能恢复充电"的含义? 提供显示 VBUS、SYS 和 VBAT 的波形可能是展示客户看到的行为的最简单方法。  

    此致、

    加勒特