This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:基于 BQ79616的 BMS 的初始硬件测试和软件实现

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308573/bq79616-q1-initial-hardware-testing-and-software-implementation-for-bq79616-based-bms

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

您好、TI 社区:

我希望这条消息能让您满意。 我目前处于测试采用 TI BQ79616 IC 的电池管理系统(BMS)的初级阶段。 我已成功设计和组装硬件、现在我想在转向软件实现之前、寻找有关初始硬件测试过程的指导。

下面是我的具体问题:

  1. 硬件测试: a.使用 BQ79616 IC 对 BMS 进行初始硬件测试时、建议遵循哪些程序? b.在初始上电期间、是否需要监测特定的电压、信号或参数以确保硬件的完整性?

  2. 软件实现: a.我在哪里可以找到 BQ79616 IC 所需的软件工具或固件? b.将测试软件上传到 BMS 的流程是什么?

  3. 软件后实现: a.上传测试软件后、为了验证 BMS 的性能、我应该重点介绍哪些关键功能或特性? b.此阶段中通常会出现任何调试步骤或常见问题吗?

我感谢您能提供的任何见解或指导、尤其是对 BQ79616 IC 或类似 BMS 设计有经验的人员。 您的帮助将是非常宝贵的,因为我的工作是一个成功的实施和测试阶段。

此外、 仅通过测试软件就足够了吗?

感谢您投入宝贵的时间与专业知识。

巴图汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是一些想法。  

    硬件测试:
      a.建议的程序为打开器件并检查电源轨的有源电压。 但是、您不能在不使用软件的情况下唤醒器件。
      b:唤醒期间、应观察 AVDD、CVDD 及 DVDD 电源轨。  

    2.软件实施:
      答:您可以在 TI.com 的产品页面上找到为我们的评估板创建的 GUI。  
      b. BQ79616器件没有任何非易失性(闪存)存储器、因此无法在该存储器上存储命令/脚本。 主机(MCU/笔记本电脑)将用于从器件发送命令/读回值。 您能否分享系统原理图以获得更详细的答案?

    3.软件后实施:
      a.一旦软件正常工作、请尝试正确读回 ADC 电压。 尝试运行电池平衡。 尝试强制生成故障并正确读回。

      b.与一般指导原则一样、如果出现问题、请尝试找出原因。 我首先要检查的是信号完整性、电源/轨完整性和软件。  

    此致!

    南希·希达尔戈