This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:轻负载运行不稳定- 2kW 全桥转换器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301808/lm5045-unstable-light-load-operation---2kw-full-bridge-converter

器件型号:LM5045

您好

我们在其中一个项目中使用 LM5045、其输出功率约为2kW。 该转换器可在较宽输出范围内运行、包括0-100%的 CC 或 CV 操作。

我们遇到的问题是轻负载(CC 运行时具有低阻抗负载)下的不稳定和振荡。 我们已经验证了 PFC 部分的稳定性、恒压电压保持非常稳定。 直流/直流侧的环路分析显示出良好的增益裕度和相位裕度(增益裕度>10dB、相位>60度)、直到输出变得不稳定。

对于这种轻负载条件(低于满负载的10%)、我们是否应考虑任何具体情况?

请提供任何协助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是这种不稳定行为?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当峰-峰值为消耗电流的200%时、输出会出现很大的振荡。 例如、设置电流= 5A、峰峰值电流纹波约为±5A。  
    振荡频率约为10kHz、而开关频率约为250kHz。   

    我们在新加坡可以获得何种 FAE 支持? 我们想尽快解决它。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解您的描述-您说过您在这种情况下测量的相位裕度大于60度、您具有+/- 5A 振荡-您如何能够在此类操作中测量波特图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "直流/直流侧的环路分析显示良好的增益裕度和相位裕度(增益裕度>10dB、相位>60度)"此条件刚好在输出变得不稳定之前。  

    当输出变得不稳定时、我无法再获得波特图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然无法理解-你是什么意思,只是在输出变得不稳定之前-多少是以前? 1A、0、5A、或者什么、您可以在检查相位裕度之前减少这个数字?

    您是否在"不稳定前"测量过电流波形? 发生不稳定情况时、您的变压器是否处于饱和状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、在 CC 操作中、负载设置为1欧姆。 当电流设置为10A (这是一个稳定的工作点)时、我们可以获得具有良好裕度的波特图。  

    例如、当负载电流降低至9A (该点变得不稳定)时。 输出电流会振荡、我们无法再测量波特图。  
    这种不稳定性仅在轻负载条件下发生。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来您的操作模式正在过渡-正确吗? 如何将 CC 进入点从电流阈值进一步降低到更低的水平? 如果您的 CC 模式变化是来回转换到另一种模式(CV?)、 如果没有足够的迟滞、则可能会在来回模式转换的过程中出现不稳定的运行。

    您是否能够检查并增加进入和输出 CC 的迟滞?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它离过渡点很远。 是的、它在转换点有一点振荡。 但这是在远离转换的点发生的。  
    对于轻负载运行、我们是否需要特别注意任何事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管您认为距离转换点很远、但仍需要检查两个反馈环路。  

    请提供您的原理图和转换波形、以便提供进一步的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为很长时间没有响应、我将关闭该线程。 如果需要进一步支持、您可以重新打开此主题或创建新主题。