This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:BQ79616

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, TIDA-010271, BQ76PL536
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308907/bq79616-bq79616

器件型号:BQ79616
主题中讨论的其他器件: TIDA-010271BQ76PL536

你好
我想设计一个 BMS、使用 bq79616电池监控器-平衡器来监控16节电池。 我可以使用 TIDA-010271访问设计文件。 我本来想用有源均衡、但我觉得我想用的芯片、应该是被动均衡。

我想使用为 bq76pl536提供的主动平衡功能、但这次无法访问此芯片的 Altium 设计文件等。

我的确切问题是、若要实现16节电芯的主动平衡设计、应该使用哪些元件? 如何才能以最简单的方式进行设计? 如果你能帮助我,我会很高兴的。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个很好的问题! 遗憾的是、TI 目前正在研究这一途径、因此我们还没有此应用的参考设计或设计建议。  

    此致!

    南锡