请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616 主题中讨论的其他器件: TIDA-010271、 BQ76PL536
你好
我想设计一个 BMS、使用 bq79616电池监控器-平衡器来监控16节电池。 我可以使用 TIDA-010271访问设计文件。 我本来想用有源均衡、但我觉得我想用的芯片、应该是被动均衡。
我想使用为 bq76pl536提供的主动平衡功能、但这次无法访问此芯片的 Altium 设计文件等。
我的确切问题是、若要实现16节电芯的主动平衡设计、应该使用哪些元件? 如何才能以最简单的方式进行设计? 如果你能帮助我,我会很高兴的。 谢谢你。