This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28513:CLK2时序和与外部时钟同步

Guru**** 2511085 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28513, UCC28512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308511/ucc28513-clk2-timing-and-synchronizing-to-external-clock

器件型号:UCC28513
主题中讨论的其他器件: UCC28512

在 UCC28513方框图中、有一个称为 CLK2的信号、用于控制对电容器进行放电的 FET。  该电容值是多少、在 RT 引脚上施加多大的电压、如何生成 CLK2?

应用手册 SLUA296A 介绍了如何将时钟与 UCC28513同步。 这是不是将 UCC28513同步到外部时钟的推荐方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、  

    感谢您 有关 UCC28512组合 PFC/PWM 控制器的问题。  

    我将按相反的顺序回答您的问题:  

    是的、应用手册 SLUA296A 显示了 使用 CMOS 四路与非门器件(CD4011)将 UCC28513同步到外部时钟的推荐方法。  这是之前的应用手册、仍然有效、但除 CD4011之外的其他器件可用于生成同步脉冲 和 RT 调节电压、前提是修订后的电路遵循 SLUA296A 电路的相同工作原理。   

    CLK2 (和 CLK1)是由振荡器电路(未显示在方框图中)产生的内部窄脉冲、该电路符合方框图左上角所示的振荡器锯齿波形的时序关系。  可以看出 CLK2大致对应于锯齿波形的放电时间、然而 RT 的详细引脚 说明(引脚2)(在第10页)中显示的公式 表明 CLK2 (以及可能的 CLK1)具有大约200ns 的固定脉冲宽度。   
    从标准化开关周期(1/fs)中减去2.0 x 10^-7的系数将补偿 GT2处的最短 PWM 关断时间。  

    CLK2对内部计时电容器 CT 进行放电、其值未知、因为内部电流镜可能会将 IRT 电流调节到较低的值以允许非常小的电容。  但是、第10页上的相同 RT 公式表明可以将 CT 视为具有~31pF 的有效值 、以产生基于一个时间常数的振荡器频率。  实际上、对于 IC 而言、31pF 相当大、而 CT 的真实值可能要小得多。  幸运的是、并不是很有必要知道其真正的值来理解时序是如何工作的。    

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对计时电容器的介绍。  我有一个关于 CLK2的跟进问题。

    那么 CLK2的周期是多少?  在方框图中、看起来 CLK2的周期与 OSC 周期相同、但连接到 RT 引脚的电阻器设置 OSC 频率、CLK2控制 OSC 锯齿波形放电。  看起来 CLK2的周期/频率是由 RT 电阻器设置的、但在框图/数据表上没有看到 RT 电阻器是如何设置 CLK2的周期/频率的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、  

    CLK2的周期与 RT 设定的振荡器周期相同。  该周期是设计人员在计算 RT 值以获得该频率之前选择的开关频率 Fs 的倒数。  正如我之前提到的、RT 方程位于第10页。  

    RT 设置充电电流、将内部 CT 充电至内部阈值。  一旦振荡器斜坡(CT 电压)达到该阈值(在 CT_BUF 上生成4V 锯齿波形)、就会生成 CLK2脉冲、使 CT 放电并再次启动斜坡。   

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部阈值电压是多少?  它是5.0V (典型值)的直流-直流斜坡峰值电压吗?  如果 OSC 的电压为5.0V、那么 OSC 最小值电压是否为1.0V (典型值)?

    RT 上的电压是否与 VREF (7.5VDC)相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、  

    如数据表中指定的那样、是的、有效阈值电压为5V (典型值)、并且基于4V 斜坡、OSC 最小值电压将为1V (典型值)。  

    正如 RT (引脚2)的"详细引脚说明"(第10页)中所写的、RT 上的电压为3V。   

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。