主题中讨论的其他器件: TPS62130
我们估算了安装在10层 HDI PCB 上的 TPS62130A-Q1的功率耗散、如下所示: 0.7瓦 基于测量数据。
数据表中提及的热阻参数如下:

在我们的测量设置中、我们将测量元件顶部和元件旁边 PCB 上的温度、如下所示:

问题1:我们是否可以根据本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf 第8页给出的公式计算瞬时结温(TJ) ?

测量的 TC (图片中的热电偶 ttop)= 116 C
因此、TJ = 116.6 + 0.7 x 1.1 = 117.37 C
问题2:我们 基于同一文档中的方程4制定了 TJ、完全了解解释中提到的注意事项。

测量的 TC (图片中的热电偶 TC)= 115.3 C
因此、TJ = 115.3 + 0.7 x 4.5 = 118.45 C
假设测量点非常接近器件的底部情况、则该数字接近使用公式8获得的值。
我们走在正确的道路上吗?