请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 您好!
0x00 ManufacturerAccess ()和0x44 ManufacturerBlockAccess ()的默认值是多少?
我的意思是、当我首次将读取命令应用于0x00\0x44时、我实际上从哪个寄存器读取? (Operation Status0x54寄存器\制造状态寄存器等)
Operation Status0x54寄存器是否有可能保持为默认设置?
因为 在我提供其他要读取的值后、例如0x0035、那么我得到的第二个读取是0x054……
谢谢和 BR、
Alex。