This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:效率的变化与温度的变化相关。

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309464/tps62745-change-in-efficiency-w-r-t-change-in-the-temperature

器件型号:TPS62745

数据表未提供转换器效率随环境温度变化的变化情况的详细信息。 您能否提供此详细信息、因为我的设计测试结果在85摄氏度下效率很差、负载电流为10uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitha、

    85°C 时的效率低于25°C、这是正常现象、因为两个 FET 的静态电流和 Rdson 随着温度的升高而增加、这会导致功率耗散较高。

    我们没有这些数据、但您可以使用我们的在线 WEBENCH 工具在高温下模拟效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。