This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952使用15节串联电池,无法打开电池14和电池15平衡

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308611/bq76952-bq76952-using-in-15s-battery-can-not-open-cell14-and-cell15-balance

器件型号:BQ76952

BQ76952在15节串联电池中使用,我们产品的 AFE 电路参考以下推荐电路

我们测试电池1-13平衡是否正常,但无法打开电池14和电池15平衡,我可以问如何打开 电池14和电池15平衡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiang:

    您还必须确保将 设置:配置:Vcell 模式  寄存器进行15节电池配置。 否则可能无法正常工作。 在这种情况下、必须将 Cell 15设为未使用。

    您是这么做的吗?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙