This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻找降压升压或组合驱动 LED 条带

Guru**** 2639445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922054, TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309437/looking-for-buck-boost-or-combination-to-drive-led-strips

主题中讨论的其他器件:TPS922055、TPS922054

芯片、可驱动总共 约144个串联和并联的 LED

LED 规格:

正向电压、Vf - 3.3V

当前- 125mA

配置:

6个串联 LED - 3.3*10=33V

24组并联- 0.125mA *24=3.0A

具有3环 LED 条的控制器板

电源电压为8-18V、因此我需要提高电源轨电压、从而考虑到 Vf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳、你好!

    执行此操作的一种方法如下所示:

    • 首先使用正常的恒压直流/直流升压转换器/控制器将8-18V 电源电压升压到高于33V 的电平、如48V
    • 然后使用降压 LED 驱动器(恒流驱动器)(如 TPS922054、TPS922055)将 LED 灯串驱动至目标电流。

    此致、

    周老师