This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV759P:用于更改输出电压的电路

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV759P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308921/tlv759p-circuit-to-change-output-voltage

器件型号:TLV759P

大家好、

我的客户希望使用以下电路来更改 和配置 TLV759P 的输出电压。  

如图所示、客户计划串联三个 FB 电阻器、并在需要时使用单独的 MOSFET 来旁路一个电阻器、以更改 TLV759P 的输出电压。

Question:

  1. 该电路是否能够正常工作? 如果有任何可能的问题或疑虑、敬请告知。
  2. 开启 MOSFET 以更改 TLV759P 的输出电压时、会将电阻器上的电压旁路多久、输出电压才会变为新值?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一种动态更改输出电压的方法。 都能正常工作。 请务必将 MOSFET 的 RDS (on)计入您的电阻网络中。  

    闭合 FET 后、反馈电压将发生变化、环路将进行补偿、直到 VFB = 0.55V。 这类似于瞬态响应(线路或负载)。 您必须对其进行测试以确定响应时间、因为它取决于 FET 关闭的速度。  

    阿伦·~