This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:连接负载时电压下降

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309435/lm5177-voltage-drops-when-load-is-connected

器件型号:LM5177

您好!

我在3.8V 标称输入端使用锂离子电池、并希望升压24V。 该函数工作正常、但一旦我从它汲取一些电流、电压就会崩溃。

它只有在高达0.100A 时运转良好、但是限值被设定为18A。

手机:Accu 18650 P28A 2800mA 3511A  

18V 是芯片的限制、但我们最大需要24V/8A。

我认为 OCP 正在触发、但我不理解为什么、只能转到100mA。

我检查了电池的电压、电池没有崩溃、因此我猜是来自升压、因为两者之间没有任何东西。

这是此器件的原理图和布局(请注意、C76和 C77互换了)。 我使用的是1uH 电感器(Wurth  74438356010HT)。

     

这里是我进行的一些示波器测量。

0A 时的 SW1

1A 时的 SW1

0A 时的 SW2

SW2为1A

连接负载时的输出  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irma:

    为什么要使用降压/升压转换器进行3.8V 到24V 的转换?

    请注意,24V8A 意味着输入电流为24V*8A/3.8V/0.9=56A。

    Unknown 说:
    18V 是芯片的极限、但我们希望最大电压为24V/8A

    您是否检查了 VIN 电压? 您能展示一下 MOSFET 数据表吗?

    此致、

    冯志