请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC3846 您好!
我们使用 UC3846芯片设计推挽式转换器。 根据数据表、它提到了在电压控制模式下控制转换器的可能性(请参阅附加的图像)。 但是、我们找不到有关如何实施此控制模式的具体信息。
我们想将推挽式转换器切换至电压控制模式、并在此方面寻求指导。 是否有人有关于使用 UC3846实现此目的所需的设置和参数的详细信息? 非常感谢您提供任何经验或建议。
此消息后面附加了数据表中提及电压控制功能的相关部分。
感谢您的帮助!
https://www.ti.com/lit/ta / ssztar2/ssztar2.pdf?ts = 1703063953594