请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 您好!
您能解释一下为什么健康状况会报告100%、而相对充电状态与绝对充电状态之间的差异为10%吗?
请参见所附图片。
说明内容:
健康:100%
相对充电状态:100%
绝对充电状态:90%
剩余电量和完全充电容量225wh (设计容量为252wh)
FC 标志为高电平
在这些情况下、我预计实际健康状况会报告90%、
请告知。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能解释一下为什么健康状况会报告100%、而相对充电状态与绝对充电状态之间的差异为10%吗?
请参见所附图片。
说明内容:
健康:100%
相对充电状态:100%
绝对充电状态:90%
剩余电量和完全充电容量225wh (设计容量为252wh)
FC 标志为高电平
在这些情况下、我预计实际健康状况会报告90%、
请告知。
该电量监测计使用充电终止设置来确定充电结束时的 DOD。 然后、它在25度温度下使用 SOH 负载设置(恒定电流或恒定功率)运行放电仿真。
然后根据负载模式、将 SOH 计算为100*FCC_SOH/DesignCapacity。
因此、如果这不是您预期的90%、而是100%、则 FCC_SOH 数字(电量监测计未公开)会高于您的预期(>= DesignCapacity)。