This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2803C:ULN2803C

Guru**** 2524470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308878/uln2803c-uln2803c

器件型号:ULN2803C

您好!

我们目前使用 ULN2803ADWR 来驱动4位7段显示板。

由于淘汰、我们将此器件替换为 ULN2803CDWR 器件、但是、我们发现它消耗的电流略大、但显示的亮度较低、并且在较低的功率等级下显示闪烁。

我们看过数据表、发现除了额外的两个 N/C 引脚、两个芯片间没有差异。 我们没有改变电路上的任何其他东西。

您是否知道为什么会发生这种情况?

非常感谢、

托马斯·纽兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    欢迎使用 e2e!

    这很奇怪。 当您说它消耗更多电流时、您是指每个输入吗?

    另外、随着闪烁-您能否将输入电压 XB、输出电压 XC 和电源电压的波形发送到发生闪烁的通道? 这将有助于了解频率、电流电平等、以便更好地诊断此问题。

    谢谢。

    帕特里克