This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:AFE 的 DSG 和 CHG 持续运行存在问题

Guru**** 2517880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308707/bq76940-problems-with-the-continuous-operation-of-dsg-and-chg-for-afe

如果 AFE DSG 和 CHG 的驱动引脚为输出、大于1 mA 的输出是否会长时间引起问题? 这是我们的驱动电路、测量发现 DSG 和 CHG 在工作时电压为6.7v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tainxia:

    我们绝不使用电阻如此低的驱动器、不确定我们的驱动器是否能够长时间处理该电流。 它的效率也很低。

    我们通常使用1MOhm 或更高的电阻。  

    在这些图片中发生了什么情况? 这看起来不像是一个典型的应用、看起来像是被用作下拉电阻器。 您能解释一下您的系统吗?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙