This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22959:应用问题咨询

Guru**** 2605985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22959, TPS22997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308844/tps22959-application-question-consultation

器件型号:TPS22959

大家好、

客户当前正在使用 TPS22959DNYR、数据表中建议的 CIN 和 CL 比率为10:1。  他们有一些应用问题、 如下所示:
1.客户希望在热插拔场景中使用此设备。 我们可以支持这种情况吗?
2. Cin 不能大于 CL,因为电流回流是可以接受的。 它是否会损坏器件或导致器件中的其他异常?
3、‘s 的电路原理图如下。  请帮助查看它。

Br

艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    是的、我们可以通过 TPS22959提供支持。 但是、我建议使用1或2 (如果需要所有15A  器件) TPS22997/8器件、这些器件较新、具有更广泛的功能集/保护机制。

    2.当客户需要电流回流时、VIN 是否会悬空? 如果是这样、就没有问题了。 如果 VIN 将被强制为 GND、则也可能没有问题、只要 TMB 和结温尚未接近器件限值。 主要建议采用10:1的比率来减少快速大电流启动期间的压降、并建议采用1:1的比率来防止回流。

    3.原理图只要回流不是问题就看起来不错,见(2)。

    谢谢。

    帕特里克