请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51200 您好、TPS51200的 PSRR 是什么?您是否有 dB 与频率的曲线? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Ni Yun、
我们没有 TPS51200的 PSRR 数据、但是、我们的 产品页面 并在"设计工具与仿真"下搜索。
我们还有一个可用于器件测试的 EVM、位于此处: TPS51200EVM、
TPS51200产品页面上也提供了有用的应用手册、我将在此处提供相关链接: LDO PSRR 测量简化版(修订版 A)
此致、
詹姆斯