This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:配合使用和无线充电输出

Guru**** 2532080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307525/tps2116-using-with-wireless-charging-output

器件型号:TPS2116

大家好、我正在 使用 TPS2116开发一款分别具有无线和有线充电选项的器件。

问题在于、据我所知、无线充电的电压在开始时波动很大(1.6~5.5V 的更宽范围- TPS2116的批准输入电压)。

条件 I PADED 为优先模式- MODE 引脚连接到 VIN1、PR1连接到 VIN1、并通过分压器进行分压-在关闭 th VIN1 (USB 5VDC)的同时导通 VIN2 (无线充电)。

高于该条件时、没有输出 Vout。 我尝试 在断开 TPS2116的同时将 VIN2直接连接到 Vout、效果很好。

我的电路的一张非常简单的图。 每一个想法、想法或见解都将非常感谢。

或者您能否推荐可用于无线充电的电源多路复用器? 谢谢你。

此致、

姜杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jake、

    欢迎使用 e2e!

    当您启动无线充电时、VIN1为0V 吗? 还是仍高于1.6V? 同时、VIN2上的电压是充电电压、还是无线充电信号未整流?

    请注意、该器件具有软启动功能、可在施加有效电压且 VOUT 为低电平时将输出斜升超过1.3ms -这是否会干扰无线充电功能?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Shalton 先生、我已经测试了三个案例(非常感谢您在底部看到文件)。

    当第1种情况时、VIN 为0V             →VOUT 闪烁(0V-5V-0V 等)

    当情况2时、VIN 高于1.6V (5V) →VOUT 闪烁(0V-5V-0V 等)  

    当情况3时、我分离了 TPS2116 IC →+5V 输出良好运行

    所有 VIN2输入都是  无线充电 IC 的直接输出

    (给定的 IC 产品说明书中说它经过了整流、因此我没有匹配任何整流器。 但我应该使用一些吗?)  

    缓慢上升功能似乎与我 使用 无线充电输出作为 VIN2的 EVK 不兼容。

    (您可以看到、电压在  短时间内突然超过5.5V)

    我不确定要查看一些专为无线充电设计的电源多路复用器、或者我在 TPS2116设计中遗漏的一些器件。

    感谢您提出任何想法和想法、

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../20240102_5F00_TSP2116_5F00_TEST_5F00_JAKE.xlsxe2e.ti.com/.../20240102_5F00_TPS2116_5F00_TEST_5F00_JAKE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jake、

    感谢提供详细测试。 我想确认的一点是、在第2种情况下、您列出 PR1为2.5V、但在原理图中它被拉至接地。 如果 MODE 和 PR1为高电平(并且 VIN1和 VIN2为高电平)、则 VIN1将始终输出、如果 MODE 为高电平且 PR1为低电平(并且 VIN1和 VIN2为高电平)、则 VIN2将始终输出。

    此外、您能否与我们分享您正在使用的无线充电 IC? 或者、如果是机密信息、请告诉我、我们可以私下交换信息。

    观察您的波形、我不认为 TPS2116出现故障、但它相当干扰了无线充电 IC 的工作方式。 在此、无线充电 IC 数据表会非常有用。 此外、+5V 网络是直接连接到电池、还是连接到电池充电 IC?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:这不是 TPS2116的故障、也不是无线充电 IC 的故障。

    由于采用了高电平电压、它是错误的电压设置参数。

    我将输出电压改变了近4~5V、工作正常。

    此致、
    姜杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jake、

    很高兴听到您的问题已得到解决、如果您将来有其他问题、请告诉我!

    谢谢。

    帕特里克