This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576-Q1:开关节点振铃效应

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308418/lm5576-q1-sw-node-ring-effect

器件型号:LM55766-Q1

尊敬的团队:

LM55766-Q1用于降压转换器。 IC 的 SW 引脚具有环形效应、如下图所示。 此图片是在100 mA 负载电流条件下拍摄的。 所需负载电流为最大50 mA。 (环状效应在50 mA 处更为严重。  因此电路必须在轻负载/无负载条件下工作。  

为什么会发生这种情况? 

如何在空载/轻载条件下解决这种影响? 请帮帮我。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是正常的断续导通模式(DCM)。

    在轻负载条件下、电感电流在下一个周期开始前达到零。

    此时、开关节点变为高阻抗、因为 HS 开关和  

    二极管关断。  此时开关节点上的振铃是由开关节点的  

    开关节点上的杂散电容之间存在寄生电容。  

    在这些条件下、器件将能够调节并正常运行。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会不会 降低 SW 引脚的振铃效应? 我们如何克服?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为没有消除 DCM 振铃的有效方法。

    您可以在 SW 节点上尝试一个串联 RC 缓冲器、将其接地或从  

    SW 节点到 Isense 节点。  这些值需要通过实验进行  

    均已确定。

    谢谢