This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP021212:在数据表中、我可以在 IC 文本中找到第二行的含义。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308101/dcp021212-in-the-datasheet-i-can-t-find-the-meaning-of-the-2nd-line-on-the-ic-text

器件型号:DCP021212

大家好!

我得到的 IC DCP021212U 的第2行标记不同、

第一个 IC 有第二行代码: 11Z264H。

第二个 IC 有第二行代码: 2AZ648H。

有人知道这是什么意思吗?

泽维萨德

zvi_s@atct.co.il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与我们的产品工程师交流、并尝试帮助解决您的问题。

    我们将在本周结束前与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会将其分配给我们的产品专家。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    标记第二行的前两个数字/字符是生产日期代码。 标记第二行的其余数字/字符为 TI 内部代码、用于跟踪批次。

    此致、

    沙拉姆