This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:将 EVM 编程为自启动

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308096/tps6594evm-programing-the-evm-to-self-start

器件型号:TPS6594EVM

i nep 帮助 尝试让 EVM 正常工作。

我已经成功地将其编程 到我的设计要求和无错误的启动 (屏蔽了 BIST 之后),并可以手动打开和关闭 BUCK 和 LDO (通过 GUI 上的快速启动 BUCK 菜单)。 但我无法在降压 LDO 处于活动状态(使用序列)的情况下使 EVM 打开

我不确定是与电路板上的跳线有关,这些跳线需要设置不同,还是我的配置文件中的某些跳线不正确或 PFSM 不正确(最有可能是)。

我很乐意为您提供一些帮助、因为这款 PMIC 稍微有点复杂。

谢谢!

A·库尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avraham、

    由于节假日、许多器件专家目前都不在办公室。 当他们返回时、他们会进行研究并提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avraham、

    您是否使用 GUI 创建了定制的.json 文件?

    使用什么触发器来启动您定义的上电序列?