This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21755-Q1:仿真- LTSpice 模型符号/。 库文件

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308363/ucc21755-q1-simulation---ltspice-model-symbol-lib-files

器件型号:UCC21755-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

尊敬的 TI 支持团队:

2024.

我是新会员、这是我的第一个问题/请求。 如果您的问题或请求不适合此论坛、请引导我进入正确的渠道。

我挑选了 UCC21755来进行栅极驱动器设计、以便驱动逆变器配置的半桥模块(或者、每个 MOSFET 一个 GD IC)。 我正在尝试构建 LTSpice 仿真模型来测试栅极驱动器电路。 目的是针对双脉冲和 DESAT 进行仿真。 所以,我很感谢你能分享 LTSpice 模型- '。 GD IC 器件- UCC21755的"lib"文件。 我曾尝试访问 TI 网站、但找不到。 我热衷于使用设计意图器件进行仿真、从而满足特定的要求。

提前表示感谢。

Ashish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:  

    欢迎使用 E2E! 我们很高兴您想对 UCC21755运行一些仿真。

    我们 无法支持 LTSpice 运行的仿真;但是、 PSpice for TI (此处链接) 是一款 使用我们所有隔离式栅极驱动器来仿真电路的理想工具!  我鼓励您去看一看、如果您在运行仿真时有任何问题、请告诉我。  

    谢谢!  

    此致!  

    薇薇安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    早上好。 非常感谢您的答复。

    我曾尝试下载'PSpice for TI'、并短暂搜索了 UCC21755或任何其他具有5V DESAT 的隔离式栅极驱动器、但找不到任何合适的库模型供使用、因此没有继续创建详细的电路设计。  

    我可能找不到、因为我是'PSpice for TI'的新手、所以如果可能、请您为我检查器件型号是否可用? 或者 "PSpice for TI" 是具有有限库的基本版本?

    提前表示感谢。

    阿什什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:  

    您是对的-看起来我们还没有为 UCC21755开发一个模型。  

    您可以使用 UCC21750开始仿真、并在 DESAT 路径上插入一个4V 齐纳二极管。 如 本 E2E 常见问题解答中所示、在 DESAT 路径上添加一个齐纳二极管实质上会降低 DESAT 保护阈值。  

    希望这对您有所帮助、我也可以向团队索要关于开发 UCC21755模型的计划。  

    谢谢。  

    薇薇安